我尝试更改了根文件系统(Ubuntu 20.04 LTS),出现了OV5645不能正常的power up的情况,使用dmesg查看内核驱动后显示结果如下:
经过我的搜索并没有在网上得到解决的方案,请问有没有可以解决的方法,或者可以参考的文档。
错误信息显示应该是没找到ov5645。 请问用的是哪里的ov5645子板,会不会是第三方的子板导致的不兼容问题?
嗯,子板和核心板都是比赛统一发的,但我不是很能理解为什么只是修改了根文件系统,内核的驱动就被修改了。。
fpc排线有没有接反?之前是可以工作的?如果是的话, 那就换回之前的image先确认硬件是可以工作的。
嗯,首先fpc排线应该是没有接错的,之前是可以正常的运行的,经过这两天的测试poky是可以正常运行ov5645的。请问根文件系统里是否含有ov5645的相关软连接,因为仅更换根文件系统后发生了此类问题。
跟根文件系统没有关系,只跟kernel/dtb有关。 建议把camera排线拆下,重新插上试试。