因为是使用的python的opencv,按照教程直接用的pip安装,没有交叉编译,但出现了要求重新安装libgtk2.0-dev与pkg-config的提示。
这时候是需要把原本pip安装的opencv卸掉,转而交叉编译一个opencv-python过来么?
还是只需要把libgtk2.0-dev交叉编译过来就行?
经过验证,pkg-config是可以用的,问题应该是libgtk2.0-dev的
同学你解决了吗,我也遇到了同样的问题
放弃了,后续直接上QT写了
QT上写能正常使用imshow函数吗