用pip3下载TensorFlow
查了查:解决方法是dnf install gcc-c++ python3-devel(https://github.com/grpc/grpc/issues/24556)
然后我们设置了这个dnf
但是呢,还是下不了
换过清华的源
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinuxarm/
也不行
应该还是网络连接问题,我这边测试是可以正常安装tensorflow的,你可以试一下从网站下载whl文件,复制到板子上直接安装
https://pypi.org/project/tensorflow-aarch64/#files
但安装期间还是会联网下载一些依赖包。
安装前确认pip3版本为最新
# pip3 install --upgrade pip
# python3 -m pip install --upgrade setuptools
# pip3 -i xxx.whl
实际上板子我这里的只能从国内的源下载,https://pypi.org/project/从这个里下不了,https不行,http才行,
看上去是ssl的问题,有办法修好这个问题吗
而且我第一张图片里显示已经下了文件了,他的错误是setup的时候出现的问题
第一张图的问题可能是版本问题,下面2个操作做了吗
更新后可以了
谢谢