我看代码好像只支持了level 1-3,那么level 4是不支持吗?
Hi llzz,
感谢你的提问。你说的是DA14585吗?
level 4指的是Authenticated LE Secure Connections pairing with encryption using a 128-bit strength encryption key.这个模式吗?
如果是的话,那么SDK暂时还不支持。一般来说level3足够大部分应用的安全使用了。
请问您这边是什么样的应用呢?
Best regards,
Qifan