如題,我用UART轉USB的小模組 接到DA14531MOD為什麼下AT command 都沒反應?
硬體連接: Tx Rx GND VBAT (GPIO 沒接)
下面的網址提到有支援....Mouser說沒支援 我有點搞混了..
https://lpccs-docs.renesas.com/UM-140-DA145x-CodeLess/index.html
我在Mouser買的..
https://www.mouser.tw/ProductDetail/Renesas-Dialog/DA14531MOD-00F01002?qs=sGAEpiMZZMu3sxpa5v1qrgqRbH4gaXhhL6%2F5NdzAckc%3D
已解決,DA14531MOD模組裡沒有AT command 的韌體代碼,需要自行透過J-Link下載
須注的是,UART 腳位 重新定義為 P0_6 :Tx P0_5:Rx
建議:
1. Datasheet 要告訴User 有AT command可以使用,並要把正確的電路接法寫上去,而不是要在網上查詢。
2. Datasheet 要告知使用買這塊芯片裡面無代碼及該如何用J-link下載代碼。
3. Datasheet 沒明確標示,會讓通路商有點為難,一問三不知? 問了問題,有問等於沒問.....體驗沒有很好!
Hi Barry,
感谢你的提问和建议。
Datasheet一般用于介绍芯片本身的特性和基础功能。
在DA14531的主页面,可以看到其支持的软件和功能:DA14531 - SmartBond Ultra-Low Power Bluetooth® 5.1 System-on-Chip | Renesas
请问您联系的代理商是哪一家呢?可以与我们邮件沟通,以便进行更好的支持。
这是我的邮箱:[email protected]
BR,
Qifan