DA14531MOD 傳輸率異常詢問

DA14531MOD這個模組遇到一個問題我想詢問一下,用CodeLess(AT command) Binary mode,最快速度每秒鐘可以傳送幾個byte?

我寫了個UI實測,傳輸速度超級慢,使用Binary mode 韌體搭配 codeless_531_datapump.hex

 

UART使用鮑率: 57600

資料傳送大小: 5809 byte

傳輸總時間:6

每個封包切割大小:200 Byte

 

這邊有個地方比較好奇,為何我每送200 byte封包資料都需要delay 200ms才能再次發送下個封包,否則封包掉落後就不傳送了

是否是我AT command沒下對,或是我有地方算錯(因為速度差異太大),再麻煩指正一下 ,謝謝~

 

藍牙5.1速度參考這篇文章的

https://developer.aliyun.com/article/1171625

Parents
  • Hi Qifan,

    我使用了官方提供的codeless_host.exe,去驗證AT  command發現 binary mode,似乎也是一樣效果不佳,

    目前我想說如果先不用透傳模式(Binary mode),想詢問一下跑一般流程該如何下AT command?(例如 AT  、AT+ADVSTOP...)

    簡單的HOST 到 REMOTE資料互相傳送,能否舉個簡單的例子 參考一下? 感謝~

Reply
  • Hi Qifan,

    我使用了官方提供的codeless_host.exe,去驗證AT  command發現 binary mode,似乎也是一樣效果不佳,

    目前我想說如果先不用透傳模式(Binary mode),想詢問一下跑一般流程該如何下AT command?(例如 AT  、AT+ADVSTOP...)

    簡單的HOST 到 REMOTE資料互相傳送,能否舉個簡單的例子 參考一下? 感謝~

Children