你好,当我在学习示例文档时,完全按照示例修改了我的工程,但是我的手机APP扫描到的数据并没有像描述的那样动态更新,而是始终保持初始的在user_config中的定义,请问是怎么回事?
是官方的示例文档,问题已经解决了,请参考3. Changing Advertising Parameters — DA145XX Tutorial BLE Advertising (renesas.com)
检查代码实现:确保你已正确地实现了示例文档中提供的代码,并按照要求进行了修改。特别注意变量名、函数调用和语法是否正确。
检查网络连接:如果你的应用程序依赖于网络请求来获取更新的数据,请确保你的手机连接到了可靠的网络,并且网络请求被正确处理。你可以通过检查网络请求的日志或使用调试工具来验证网络连接是否正常。
缓存问题:有时候应用程序会对数据进行缓存,以提高性能。这可能导致你看到的数据并没有实时更新。你可以尝试清除应用程序的缓存或重新启动应用程序,以确保获取到最新的数据。
数据来源问题:确保数据源能够提供实时更新的数据。如果数据源没有及时更新,那么你的应用程序就无法获取到最新的数据。你可以通过直接访问数据源,例如使用浏览器或其他工具来验证数据是否有所改变。https://www.tellhappystar.org/
调试工具:使用调试工具来检查应用程序的运行状态和输出。这些工具可以帮助你追踪代码执行路径,检查变量值,以及找到潜在的问题。
如果你尝试了以上的步骤仍然无法解决问题,我建议你
MichealCatlin