请问是否有RL78 G23的自升级例程,使用串口或者其他接口,最好是IAR的开发环境下的。
RL78/G23 Updating Firmware by Using UART Communication and Boot Swapping Rev.1.00 | Renesas
请参考
RL78/G23,RL78/G22 Firmware Update Module Rev.2.00 - Sample Code | Renesas
RL78/G23 Self-Programming Using Boot Swapping via UART communications Rev.1.00 - Sample Code | Renesas
请问一下这个路径下的文件从哪里获取到?打开的工程下没有这几个文件。
找到了,谢谢!
在完整的IAR工程测试过程中,打开上位机BootSwapGUI下载用户程序时,一点击START,代码会卡死在这一行代码,请问可能有什么原因导致的?
从函数名来看,这是在擦除code flash, 擦除操作需要按block来擦除,可以看看擦除的范围是不是按block来的
是按照Block擦除的,这个是您提供的例程,没有做应用的改动,只是原来没有Code Flash库文件,新添加进去。
使用CS+的工程128K的工程,监控串口收发的数据,无法抓取到MCU回应给BootSwapGUI的ACK字节0x01,但是上位机还是在不停的下发数据。