你好,
我想将Da14531 Mod作为外设与MCU连接,Da14531 Mod作为从机与手机连接。使用的是codeless_531_01_datapump工程目前存在一些问题:
1.想要主机与从机建立连接后立即变为binary模式,应该怎么做?
2.datapump不支持使用AT指令更改BAUD,我想要修改BAUD,应该怎么做?
我通过以下几个步骤可以进入binary mode
Hi There,
Thank you for posting your question online.
Let me check on this and I will get back to you as soon as possible.
Best Regards,
OV_Renesas
*******Software Translation*************
您好、
感谢您在线提出问题。
请让我核实一下,我会尽快给您答复。
致以最诚挚的问候、
Hi Mund,
1, 详细了解binary模式,请阅读这篇文档
两个DA14531 进入binary 模式的例子:
2,可以在这里修改波特率
谢谢
JH_Renesas
你好,JH_Renesas
谢谢你的回答,对我帮助很大!
Mund
你好,我发现DA14541MOD不能使用codeless_531_01_datapump工程,只能使用codeless_531_datapump,但是codeless_531_datapump不支持打开宏CFG_ENTER_BINARY_MODE_ON_CONNECTION
1,DA14531MOD 是 DA14531+Flash的结合,芯片型号还是DA14531. DA14531-01 是另一个型号,两个不通用
2,可以的,但是需要关掉不用的功能,如果不使用SUOTA,可以把他关掉
你好,怎么关掉SUOTA
1, 关掉SUOTA:
2, 移除一些不用的AT指令(如果移除OTA 后出现crash情况,建议最好undef 一些不用的指令节省空间):
按照你说的步骤修改程序,可以用SmartConsol连接Da14541Mod时进入二进制模式,但是用蓝牙调试助手不能进入二进制模式,我应该怎么做呢?
使用SmartConsol连接时提示BINARY MODE SUPPORTED
使用蓝牙调试助手时并没有BINARY MODE SUPPORTED
谢谢!
你可以使用 Renesas SmartConsole ,可以在这里下载
安卓:https://www.renesas.com/us/en/document/sws/android-smartconsole-google-play
苹果:https://www.renesas.com/us/en/document/sws/ios-smartconsole-app-store
教程:8. SmartConsole Android and iOS Application — DA145XX Tutorial SDK Getting started (renesas.com)
我目前已经开发了一款APP,但是进入不了二进制模式,如果Renesas SmartConsole,还需要重新开发。
有没有什么办法通过修改codeless的程序来进入二进制模式