我通过设置sec_pair_mode来改变安全配对模式,可以实现连接时需要PIN密码进行配对连接,但是每次codeless设备重新上电都需要输入密码配对,有没有方法在不改密码的情况下只配对一次?
Hi Mund,
感谢你的分享。
麻烦check一下代码里 的这个宏有没有定义 CFG_SPI_FLASH_ENABLE, 用来存储绑定信息到非易失存储
我已经定义了这个宏定义 CFG_SPI_FLASH_ENABLE,但是没有改变
好的, 我这边尝试复现一下现象,排查一下