DA14585,我们灌入同样的程序,21批次的一切正常,而23批次的都出现开机后设备自检不通过,抓取数据显示蓝牙芯片没有数据出来的情况。PS:SDK版本为5.0
有没有可能买到的23批次是假货?
Hi Laura,
请检查teamsupport上的回复,无须重复提出问题,将您这边使用的23批次的相关购买信息给我们分享一下,另外是否使用最新版的SDK尝试烧录验证过。我们需要更多的细节来追溯这个问题。
谢谢
这批货是代理商提供的,刚刚下载了新版的SDK,软件部门准备用最新版的SDK来更新程序,还在等结果。
我觉得这个与新版旧版SDK没有关系:既然之前已经通个SDK生成了bin或者HEX烧录文件,而且也已经批量在DA14585芯片上烧录并使用了,说明HEX文件没有问题,只要HEX文件未改变,DA14585也未改变的前提下,同样的HEX都应该烧录并运行成功。
把23批次的芯片焊一片到原来可以正常工作的板上事实看,也有可能是外围电路必然晶振的原因。