Hi Dialog,
我从GitHub下载的拓展例程(网址https://github.com/dialog-semiconductor/BLE_SDK6_examples#-linking-the-…-),然后编译提示Not enough information to produce a FEEDBACK file.
先说我的操作步骤:
1、下载拓展例程,然后将解压的文件夹放到这里..\DA145xx_SDK\6.0.16.1144\projects,如下图:
2、然后在python命令窗口中定位到这个路径:..\DA145xx_SDK\6.0.16.1144\projects\BLE_SDK6_examples,再执行这个命令
..\BLE_SDK6_examples> python dlg_make_keil5_env_v2.000.py -sdkpath “我的SDK的路径”
3、随便打开一个拓展例程编译,就有上面所说的提示。
不知以上的操作有什么问题?请帮忙看看?是不是要打什么补丁?
Hi Qifang,
谢谢您的耐心指导,我想再确认一点。
我把所下载的拓展例程放到这里是没错的吧?