你好,
我现在正在测试用timer1唤醒处于ARCH_EXT_SLEEP_ON状态的设备,我将时钟设置为LP_CLK_RCX20,即15KHz,但是我有点弄不清楚timer1的时间计算,理论上最大是 (1/15000) * 2^11 ~= 0.1365 sec or 136.5 msec? 实际上.reload_val设置的最大值为65535,计算的话最大4秒多,但是事实上通过修改这个参数值发现有几个临界值,设为8191时观测为ms级,8192就变成min级。。
static void configure_timer1_wakeup(void) { timer1_count_options_t count_options = {.input_clk = TIM1_CLK_SRC_LP, .free_run = TIM1_FREE_RUN_OFF, .irq_mask = TIM1_IRQ_MASK_OFF, .count_dir = TIM1_CNT_DIR_UP, .reload_val = 8191, //TIM1_RELOAD_MAX }; // Enable Timer1 interrupt timer1_enable_irq(); //#if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_TIMER1) // app_easy_wakeup_set(app_wakeup_cb); //#endif timer1_count_config(&count_options, timer1_interrupt_hdlr); // Start the Timer timer1_start(); SEGGER_RTT_printf(0,"\r timer1 set!\r\n"); }
所以搞不清楚这个值与时间的具体关系,是否有具体的计算方式呢?
另外关于休眠状态低功耗还有一个疑问,我设置为ARCH_EXT_SLEEP_ON,休眠状态大概为0.19ma,理论应该到ua吧?设置deep sleep的话休眠电流反而比ext sleep更大,我是以ble_app_peripheral工程作为模板进行修改的。请问这个情况问题是出在哪里呢,未休眠的时候是0.24ma左右。
我的休眠设置如下:
static void app_resume_system_from_sleep(void) { // if (arch_ble_ext_wakeup_get()) // { // arch_set_sleep_mode(ARCH_EXT_SLEEP_ON); // arch_ble_force_wakeup(); // arch_ble_ext_wakeup_off(); // app_easy_wakeup(); // } arch_ble_force_wakeup(); user_app_adv_start(); SEGGER_RTT_printf(0,"\rwake up!\r\n"); } static void timer1_interrupt_hdlr(void) { #if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_TIMER1) SEGGER_RTT_printf(0,"\r timer1 interrupt\r\n"); app_resume_system_from_sleep(); #endif } static void configure_timer1_wakeup(void) { timer1_count_options_t count_options = {.input_clk = TIM1_CLK_SRC_LP, .free_run = TIM1_FREE_RUN_OFF, .irq_mask = TIM1_IRQ_MASK_OFF, .count_dir = TIM1_CNT_DIR_UP, .reload_val = 8191, //TIM1_RELOAD_MAX }; // Enable Timer1 interrupt timer1_enable_irq(); //#if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_TIMER1) // app_easy_wakeup_set(app_wakeup_cb); //#endif timer1_count_config(&count_options, timer1_interrupt_hdlr); // Start the Timer timer1_start(); SEGGER_RTT_printf(0,"\r timer1 set!\r\n"); } void user_app_adv_start(void) { // Schedule the next advertising data update // app_adv_data_update_timer_used = app_easy_timer(APP_ADV_DATA_UPDATE_TO, adv_data_update_timer_cb); struct gapm_start_advertise_cmd* cmd; cmd = app_easy_gap_undirected_advertise_get_active(); cmd->info.host.adv_data_len = stored_adv_data_len; // Store advertising data memcpy(cmd->info.host.adv_data, stored_adv_data, stored_adv_data_len); // Store scan response data length cmd->info.host.scan_rsp_data_len = stored_scan_rsp_data_len; // Store scan_response data memcpy(cmd->info.host.scan_rsp_data, stored_scan_rsp_data, stored_scan_rsp_data_len); // Add manufacturer data to initial advertising or scan response data, if there is enough space app_add_ad_struct(cmd, &mnf_data, sizeof(struct mnf_specific_data_ad_structure), 1); // app_easy_gap_undirected_advertise_start(); app_easy_gap_undirected_advertise_with_timeout_start(user_default_hnd_conf.advertise_period, NULL); } void user_app_adv_undirect_complete(uint8_t status) { // If advertising was canceled then update advertising data and start advertising again if (status == GAP_ERR_CANCELED) { // user_app_adv_start(); // arch_ble_ext_wakeup_on(); #if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_RTC) || defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_TIMER1) // Ensure PD_TIM is open SetBits16(PMU_CTRL_REG, TIM_SLEEP, 0); // Wait until PD_TIM is opened while ((GetWord16(SYS_STAT_REG) & TIM_IS_UP) != TIM_IS_UP); #endif #if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_RTC) configure_rtc_wakeup(); #endif #if defined (CFG_EXT_SLEEP_WAKEUP_TIMER1) configure_timer1_wakeup(); #endif arch_set_sleep_mode(ARCH_EXT_SLEEP_ON); SEGGER_RTT_printf(0,"\r sleep!\r\n"); } }
我这样设置后确认可以进入休眠,现象符合我的要求,广播一段时间后停止广播,然后进入休眠,随后通过timer1唤醒,继续广播后再次进入休眠 如此循环下去。
我参考了prox_reporter工程,但是我如果按prox_reporter工程去设置,会导致app_wakeup_cb这个回调函数不被触发,这个函数应该在app_easy_wakeup();执行后就自动触发,但是实际效果并未触发,不知道是什么问题?
期待您的回复!
Hi comprends,
我大致看了下您的代码,
arch_set_sleep_mode(ARCH_EXT_SLEEP_ON);
这个是用于配置休眠模式,而不是进入休眠模式的。建议使用arch_goto_sleep()。
我用toolbox的power profile功能测量了休眠时功耗,如图
通过这个可以判断是否进入休眠以及功耗水平。我们所说的功耗水平一般是指在标准开发板和标准例程配合的情况下。
另外,您这边可否将您项目的信息与我们沟通下,我们可以安排相关的代理与您对接并进行技术支持。邮箱是:[email protected]
Best regards,
Qifan