评估版:Development Kit – Pro 官方版
IDE:keil5
SDK: 6.0.16.1144
例程:x:\DA145xx_SDK\6.0.16.1144\projects\target_apps\ble_examples\prox_reporter\Keil_5
1、修改设备名称为:
#define USER_DEVICE_NAME "DLG-MYDLG"
2、生成 prox_reporter_585.hex
3、通过SmartSnippets Toolbox v5.0.10,的Jtag方式写入spi,然后关闭软件。
4、断电评估版,然后重新上电,通过蓝牙无法搜到DLG-MYDLG,通过SUOTA的app,也无法搜索到。
咨询一下,问题出在哪里?多谢。
Hi,
您使用的是da14531,在KEIL的工程中,building target应该选择531而不是585.
并且,子板上的sw1应配置到H位置。
Br
Martin
多谢,已经写入。