你好,我最近在将我的14580工程移植到14531上,目前发现一个问题,DA14531的MTU需要修改哪些内容才能正确完成呢?我按照14580的修改方式,修改了user_config.h中的.max_mtu = 67, //***+3; .max_txoctets = 251,;.max_txtime = 2120,;da1458x_config_advanced.h中的CFG_MAX_TX_PACKET_LENGTH,CFG_MAX_RX_PACKET_LENGTH也均设置为251;可是我实测发现当我想通过ble调试软件写入cmd至da14531时,仍然最大只能写入20字节数据,我还应该修改哪些?
Hi Comprends,
您好!感谢提问。
手机app端通过蓝牙与DA14531进行数据读写时,两者的MTU大小要匹配,如果不一样的话会选择两者之中的最小值进行传输。
在设置DA14531 MTU Size的同时,也请查看APP端的相关参数设置。
BR
Martin