你好,我最近在将我的14580工程移植到14531上,目前发现一个问题,DA14531的MTU需要修改哪些内容才能正确完成呢?我按照14580的修改方式,修改了user_config.h中的.max_mtu = 67, //***+3; .max_txoctets = 251,;.max_txtime = 2120,;da1458x_config_advanced.h中的CFG_MAX_TX_PACKET_LENGTH,CFG_MAX_RX_PACKET_LENGTH也均设置为251;可是我实测发现当我想通过ble调试软件写入cmd至da14531时,仍然最大只能写入20字节数据,我还应该修改哪些?
仍然不行,我用PC上位机测试也是只能发20字节,确认上位机这边没有问题,就是DA14531修改MTU size没有成功,好像超过20字节 就直接无效了