您好,
我们使用DA14531碰到了一些问题,需要请教下。
我们的量产产品发现有部分产品蓝牙连接不稳定,有的甚至会连接不上,我们已经对32M晶振(3225封装,正负10ppm)使用频谱仪进行了定频校准,对于完全连接不上的后来修改代码测试发现如果关闭sleep模式蓝牙即可稳定连接。
进一步我们使用SDK6.0.14.1114的样例代码(ble_app_barebone)进行测试(XTAL32M_TRIM_VALUE值使用定频校准所得到的)也是如此。当ARCH_EXT_SLEEP_ON模式的时候能搜索到广播信号,但是无法连接设备,当ARCH_SLEEP_OFF模式的时候可以搜索到广播信号,可以稳定的连接。
同时我们用示波器看了下32M晶振的起振情况,发现在睡眠模式下每次BLE唤醒后晶体震荡不稳定,有停振现象。另一方面我们尝试对芯片进行稍微加热,发现不能连接的设备在温度稍微上升(10度左右)的时候即可连接,此时晶体在休眠唤醒后震荡比较正常,等待温度下降到室温,此时又无法连接。
请问出现这种现象可能是什么原因呢
Hi liubinzh, 你好,
请问是否有在标准的开发板上进行过实验看是否有类似情况呢?
我们也会进行内部的讨论后和您进行联系。
感谢反馈!
Best regards,
Qifan