DA14585能否实现在不断开连接connection(手机主动连接)的情况下,去Scan周围的蓝牙信息或者进行广播。如果可以是否有参考例程或者相关的文档或者接口去查阅呢?谢谢!还有能否请教一下DA14580为什么不能实现这个功能,是协议栈版本的原因吗?
你好,
我会邮件联系你发送相关例程
Hi CYibin,
我最近在调试DA14585,请发一份主从一体的例程给我。
我的邮箱是:[email protected]
十分感谢!