Dialog:
我将da14681进入休眠后,用外部中断去唤醒。
工程是在PXP_reporter中添加了一个外部中断的任务,可是休眠后无法正常唤醒!
不知道有没有用外部中断来实现休眠和唤醒的案例借鉴下!
请指教!谢谢!!!
你好!
已经调通了!谢谢!
再问个问题,在SUOTA模式下串口能正常工作吗?
你好,我在DA14683上也遇到了同样的问题,请问你是怎么解决的呢?
Hi Justin,
感谢你的提问。
请问你的按键配置是否在外设初始化的时候进行了配置?
Best regards,
Qifan
我在pm_system_init()里面初始化了用作中断和按键的gpio
/** * @brief Initialize the peripherals domain after power-up. * */static void periph_init(void){# if dg_configBLACK_ORCA_MB_REV == BLACK_ORCA_MB_REV_D# define UART_TX_PORT HW_GPIO_PORT_1# define UART_TX_PIN HW_GPIO_PIN_3# define UART_RX_PORT HW_GPIO_PORT_2# define UART_RX_PIN HW_GPIO_PIN_3# else# error "Unknown value for dg_configBLACK_ORCA_MB_REV!"# endif
hw_gpio_set_pin_function(UART_TX_PORT, UART_TX_PIN, HW_GPIO_MODE_OUTPUT, HW_GPIO_FUNC_UART_TX); hw_gpio_set_pin_function(UART_RX_PORT, UART_RX_PIN, HW_GPIO_MODE_INPUT, HW_GPIO_FUNC_UART_RX);
/* Configure pin PIN_5 as a GPIO with output functionality.*/ hw_gpio_configure_pin(HW_GPIO_PORT_3, HW_GPIO_PIN_3, HW_GPIO_MODE_OUTPUT, HW_GPIO_FUNC_GPIO, pin_status_flag); hw_gpio_configure_pin_power(3, 3, HW_GPIO_POWER_V33); hw_gpio_configure_pin(HW_GPIO_PORT_3, HW_GPIO_PIN_4, HW_GPIO_MODE_OUTPUT, HW_GPIO_FUNC_GPIO, 1); hw_gpio_configure_pin_power(3, 4, HW_GPIO_POWER_V33); hw_gpio_configure_pin(HW_GPIO_PORT_3, HW_GPIO_PIN_0, HW_GPIO_MODE_INPUT_PULLUP, HW_GPIO_FUNC_GPIO, true); hw_gpio_configure_pin_power(3, 0, HW_GPIO_POWER_V33);}
能否请你新开一个帖子来描述问题?
我这边会先进行内部确认,尽快回复你。
已经提了的:
zh-support.renesas.com/.../368091
Hi Justin,
抱歉,回复较晚。
我在681 usb kit开发板上验证了GPIO外部中断唤醒Extend sleep模式是可行的。
如果您用的是Hibernation 模式,建议在进入休眠前配置wakeup timer。
Ref: DA1468X Software platform user manual
如果方便的话,您可以通过邮件方式与我们联系。
[email protected]