您好,烧写片外FLASH时,需要BootLoader吧? 请问这个bootloader 是否就是SDK 5.0.4\SDK 5.0.4\DA1458x_SDK_5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\utilities\secondary_bootloader呢? 需要修改什么吗,还是直接可以把这个bootloader 通过SmartSnippets Booter下载进去呢?
您好,
可使用 SmartSnippets Toolbox 来烧写程序到 flash 中。
简单描述下烧录过程吧:
1. SmartSnippets 接收到 580 串口信号后,与 580 握手
2. SmartSnippets 将一个 flash 烧录固件(flash_programmer),下载到 580 的 ram 中,并运行
3. SmartSnippets 与 580(运行着 flash_programmer) 进行通讯,发送指令控制 580 进行 flash 操作,完成固件烧录到 flash 中
相关资料:
flash_programmer 所在的 SDK 目录:5.0.4\utilities\flash_programmer
flash 烧录相关:https://support.dialog-semiconductor.com/system/files/resources/AN-B-02…