您好,烧写片外FLASH时,需要BootLoader吧? 请问这个bootloader 是否就是SDK 5.0.4\SDK 5.0.4\DA1458x_SDK_5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\utilities\secondary_bootloader呢? 需要修改什么吗,还是直接可以把这个bootloader 通过SmartSnippets Booter下载进去呢?
您好,使用片外FLASH时,不需要烧写bootloader吗? SmartSnippets 里面Proprietary Header Programmer 需要烧写吗?如果需要这里面是需要怎么操作呢?谢谢。