您好,烧写片外FLASH时,需要BootLoader吧? 请问这个bootloader 是否就是SDK 5.0.4\SDK 5.0.4\DA1458x_SDK_5.0.4\DA1458x_SDK\5.0.4\utilities\secondary_bootloader呢? 需要修改什么吗,还是直接可以把这个bootloader 通过SmartSnippets Booter下载进去呢?
您好,
如果不使用 SUOTA 功能的话,可以不需要 second bootloader。
Proprietary Header Programmer 可用来烧录 NVDS 等内容到 flash 中,一般情况下不需要操作