使用的芯片是DA14580,请问有没有什么接口可以设置BLE发射功率的,现在发现手机离比较近时,发射功率比较小。
您好,
DA14580 最大发射功率是 0dB。软件上默认就是设置为 0dB 的。影响传输距离的,有频偏、天线性能等因素。
你项目的应用场景是什么?
手机接收的RSSI低是因为DA14580没加天线,请问这个发射功率是改不了的吗?
可在 -20db 和 0db 之间切换。
在 SDK5.0.4 中,调用 rf_nfm_enable 函数可切换到 -20db