OTP烧写芯片,先烧写了6个,烧写成功,使用也没问题,烧写第七个的时候发现烧写完无法运行。以为是偶然问题,烧写第八块之后也是无法运行。我猜测可能是OTP Header有设置错误,想用成功的读取一下数据,对比一下。然后在读之前烧写的第五块(成功的)的时候发现检测不到,我给复位管脚加了几次高电平试图复位,然后发现这块也不能用了。我的程序从头到尾没动过。但是这三块有问题的,如果我在上电大概半秒内马上点连接,就能成功连接,读取OTP Image和OTP Header也可以,用KEIL也能搜到JTAG有连接芯片,如果不在这段时间内点连接,就无法连接芯片,在KEIL也搜不到。
方便发一下OTP Header的配置吗?里面有选项可以disable掉JTAG,你是否无意中烧写了这个配置还?
您好,见附件,JTAG的配置我没修改过,而且现在只有在上电/重启后的非常短的时间内点击连接才能成功,否则无法连接读取