sdk3 基于dsps修改一个数据收发应用。运行一段时间后,安卓设备搜索不到蓝牙信号;但是ios可以搜到信号,却连接不上。这个是什么问题呢
请问你主要做了哪些修改呢?有没有哪些是针对广播参数的修改或者在广播间隔中有比较长的任务或者中断动作?
你在iOS设备中看到的确实是正在发生的广播还是之前留下的缓存记录?你说的这种情况不太容易出现的
用抓包工具抓了一下数据包,看到了 scan_req包和avd_ini包,但是没有抓到scan_rsp包。
Hi Sir
你这个是一个新项目还是老项目?建议用新的sdk,sdk3基本上不再支持了
好 我直接换5了