各位好! 我们目前在用DA14580 开发一套系统,进行容性传感器的CV转换和采集,需要将某些GPIO接到容性负载的一端。出于检测需要,有时候需要将这一端设为浮空状态。 请问DA14580内部的GPIO结构是怎样的?当把IO引脚设置为High-Z input 模式时,对外部容性负载可否视为浮空?当容性负载的另一端电平有变化时,浮空端引起的感应电荷是否会影响GPIO输入导致诸如不可控的电流倒灌之类的情况。 多谢!