未做任何修改直接debug empty_peripheral_template 工程 ,发现DA14580与手机app连接上后,直接关掉手机app,DA14580要将近7秒才会回调gapc_disconnect_ind_handler。 问题1:为什么da14580要大约7s才会回调gapc_disconnect_ind_handler。如何修复?
你好,
这个情况比较奇怪,看表现有可能是没有任何有效的连接活动也没有收到断连的消息,等到supervision timeout时间到了才进行的超时断开动作,但照理说无论是app里点断开还是直接关掉app, 手机这边应该都会有消息出来才对。。当然这个推测取决于手机app或者系统是如何处理的
请问
我这边实验了一下在iOS11上用LightBlue应用连接后直接杀掉应用,是立马可以进入断开连接handler的