DA14586的SPI无法访问外部的设备

HI, Dialog
我的设计方案要用到 通过 DA14586的spi 访问外部的AD7091芯片。但是一直没有成功。在之前的DA14583上我们使用你们的 SPI访问ADXL362都是正常的。现在在你们的DA14586上也不可以了。但是访问DA14586内部的FLASH都是正常的,示波器也能看到信号。
我的设计代码如下:

78 uint16_t Test_Read_AD7091R(void) {
79
80 static uint8_t pReadData[32] = {0};
81 uint16_t bytesNumber = 2;
82 unsigned char cmd[2] = {0x0b, 0x02};
83
84 spi_set_bitmode(SPI_MODE_8BIT);
85 spi_cs_low(&cs_pad_param);
86 for (int i=0; i < 2; i++) {
87 spi_access(cmd[i]);
88 }
89
90 for (int i=0; i < 1; i++) {
91 pReadData[i] = (uint8_t)spi_access(0x0000);
92 }
93
94 spi_cs_high(&cs_pad_param);
95
96 pr_bug("test: 0x%x 0x%x 0x%x 0x%x\n", pReadData[0], pReadData[1], pReadData[2], pReadData[3]);

打印的结果如下:
[200935] test: 0xff 0x0 0x0 0x0

示波器抓取 CS(P01)的信号正常。其他的 DO DI SLK 都不正常。

想请教你们,DA14586的SPI是不是做的什么变动,还是我们的设计有什么问题。以上SPI代码 在 DA14583上都能正常工作。
谢谢。

Parents Reply Children
No Data