在使用SDK5.0.4里面sleepmode例程过程中,我发现在蓝牙连接前的广播阶段,程序会不断的调用BLE_WAKEUP_LP_Handler(void),每次调用就会调用periph_init()函数。现请问: 1、BLE_WAKEUP_LP_Handler(void)在什么情况下会触发,调用它的时间间隔在哪设定。 2、我的程序设计了一个外部按键中断,初始化是在periph_init()里面,但是发现蓝牙没有连接的时候中断还起作用,连接后中断无法进入。不知道是在哪里把中断禁止了。 3、我想实现按键中断后能够主动进入休眠模式,是不是直接调用arch_goto_sleep()函数。 4、还有就是在使用GPIO中断时,初始化完就会直接进入中断,不知为何。
您好,非常感谢您的回答。对于GPIO中断设置在连接后GPIO中断不起作用,不知道是在哪里吧GPIO中断屏蔽了,这个问题还不是很清楚。