hi,all 有2个问题: 大量数据长时间使用notify上传数据,有些时候notify这个操作会失败,导致丢包。 上传数据几分钟后出现蓝牙程序崩溃死机现象。 note:上传数据频率25hz,长度20字节,蓝牙连接间隔20-40ms 帮忙看下,thanks
使用的是SDK3,测试发现在我上传数据过程中,如果有发生连接信号断开(比如把手机拿远一点,链路断开了),就会出现蓝牙直接死机情况。如果是我手动断开连接则正常。 把上传速率调低到500ms一次,也正常
做数据透传的话建议在收到GATTC_CMP_EVT后再发下一个包,不然就容易引起如你描述的问题。