我在开发一款APP需要与AD14580建立连接, 发送和接收数据. 但我没有找到APP开发时需要使用的SDK. 请提供一下SDK
你好,
我们并没有专门的手机APP开发用SDK,在手机方的app任何支持蓝牙4.2的应用都可以,这方面资源网上应该已经有很多了。我们也可以提供部分Dialog蓝牙应用的源码,只要能够在iOS app store或者Google play看见的Dialog蓝牙相关参考设计的手机应用我们都可以提供源码
感谢你的回复. 可以将 android 和 ios 相关app的源码发送到 [email protected] 这个邮箱吗?这些可以帮助到我.