第一次开发蓝牙设备,在阅读了相关文档之后依然是一头雾水,可否提供一个与手机通讯的范例?连接之后发送一个字节到手机上就可以。谢谢!开发板为14580-Basic
PS:对零基础开发的人员,可否提供一些建议?
您好,谢谢您的回复。目前还有一个问题,就是通过DA14580 Basic 发送到手机上的数据会出现乱码,例如DA14580 发送123456,收到的时而是123456,时而是Y《UY(不是英文字母)。而用手机发送,DA14580接收,就没有出现过类似的问题。请问这是哪里需要设置吗? 手机系统是Android 4.4.2