第一次开发蓝牙设备,在阅读了相关文档之后依然是一头雾水,可否提供一个与手机通讯的范例?连接之后发送一个字节到手机上就可以。谢谢!开发板为14580-Basic
PS:对零基础开发的人员,可否提供一些建议?
sniffer是硬件的工具,不是软件的。 1.你现在用的是DSPs的参考设计? SDK5的还是SDK3的? 在原始工程上你做了哪些修改? 是不是这两个版本都遇到了你说的问题 2.这个问题和手机相关吗?有没有尝试别的手机?