第一次开发蓝牙设备,在阅读了相关文档之后依然是一头雾水,可否提供一个与手机通讯的范例?连接之后发送一个字节到手机上就可以。谢谢!开发板为14580-Basic
PS:对零基础开发的人员,可否提供一些建议?
这样,我手里没有这个sniffer工具。 1: 现在用的是SDK5。没有任何改动,keil编译后用SmartSnippets下载到开发板上。 2:试了两个手机:三星note II 和华为荣耀 6,都会有乱码。测试的图片如附件。 另关于这个传输速率的问题,我测得的与android手机通讯时的接收速率大概在1.5k Byte /s 左右,不知道你们有没没有做过测试,数据大概是多少,可否告知?谢谢!