如何设置烧录固件的起始地址。

我的代码分成两部分,bootloader 和application,flash的前部分烧录bootloader, 后半部分application。在批量生产时,如何设置,可以将application烧录到后半部分。

Parents
  • Hi ee,

    如果你有官方的产测版(PLT)的话,那可以在产测板配套的配置工具中进行配置。有3种可行的方案:

    1、通过PLT把bootloader烧录到OTP中,把application烧录到flash中。

    2、提前把bootloader和application打包成一个完整的bin文件,烧录到flash中。(如果bootloader和application的地址不连续,可能bin文件会更大)。

    3、通过PLT把bootloader和application都烧录到flash中,可以通过如下的配置完成

Reply
  • Hi ee,

    如果你有官方的产测版(PLT)的话,那可以在产测板配套的配置工具中进行配置。有3种可行的方案:

    1、通过PLT把bootloader烧录到OTP中,把application烧录到flash中。

    2、提前把bootloader和application打包成一个完整的bin文件,烧录到flash中。(如果bootloader和application的地址不连续,可能bin文件会更大)。

    3、通过PLT把bootloader和application都烧录到flash中,可以通过如下的配置完成

Children
No Data