温湿度センサ HS3001 の I2C 波形測定を行っています。
setup/hold 等のタイミングを確認しているのですが、不明点がございます。
・HS3001 データシート p.8 記載の Figure 9.Timing Diagram についてですが、SDA/SCL
波形上に記載されているオレンジ色の線のレベルはVIHmin./VILmax.を表している、という解釈でよいでしょうか?
・HS3001 データシート内に VIH/VIL の規定が記載されていないように思います。
HS3001の VIH/VIL の規定を教えていただきたいです。
データシートにはStandard I2C outputと書いてあるので、この資料の表9の電圧に準拠していると思います。https://www.nxp.com/docs/ja/user-guide/UM10204.pdfちゃんと知りたい場合はここよりメーカサーポート直接問い合わせの方が良いと思います。