HS3001の VIH/VIL の規定を教えていただきたいです。

温湿度センサ HS3001 I2C 波形測定を行っています。

setup/hold 等のタイミングを確認しているのですが、不明点がございます。

HS3001 データシート p.8 記載の Figure 9.Timing Diagram についてですが、SDA/SCL

波形上に記載されているオレンジ色の線のレベルはVIHmin./VILmax.を表している、という解釈でよいでしょうか?

HS3001 データシート内に VIH/VIL の規定が記載されていないように思います。

HS3001 VIH/VIL の規定を教えていただきたいです。

Parents Reply Children
No Data