#include <rxduino.h>void setup(){
pinMode(0,OUTPUT)
}void loop() { analogWriteDAC( 0, 1000); delay(1000); analogWriteDAC( 0, 0); delay(1000); }
こんな感じでプログラム作ったのですが、点灯しません。
そもそも0番ピンの位置がよくわかっていません。
どのたかご教授お願いします。
GR-SAKURA についての質問であれば、がじぇっとるねさす ゆーざー会 - Forumでされるのが良いと思います。
ご不便をおかけして申し訳ありません。ライブラリV1.08でのanalogWriteDACはピンによる指定ではなく、RX63NのD/Aチャネルの指定になっております。
ライブラリの改善はV2.xxから検討したいと思います。現状、analogWriteDAC(1, xx)でIO53からの出力になるかと思います。