初心者 analogWriteDACの方法

#include <rxduino.h>


void setup(){

pinMode(0,OUTPUT)

}


void loop()
    {
    analogWriteDAC01000);
    delay(1000);
    analogWriteDAC0, 0);
    delay(1000);
    }

こんな感じでプログラム作ったのですが、点灯しません。

そもそも0番ピンの位置がよくわかっていません。

どのたかご教授お願いします。

Parents Reply
  • ご不便をおかけして申し訳ありません。ライブラリV1.08でのanalogWriteDACはピンによる指定ではなく、RX63NのD/Aチャネルの指定になっております。

    ライブラリの改善はV2.xxから検討したいと思います。現状、analogWriteDAC(1, xx)でIO53からの出力になるかと思います。

Children
No Data