温湿度センサPmodボードUS082-HS3001EVZ(ルネサス QuickConnect IoT)ってRX SmartConfiguratorのCG Componentでは素朴に扱えない(cannot be used for it)?

こんにちは。NoMaYです。

ルネサスさんの温湿度センサPmodTMボード(ルネサス クイックコネクトIoT)を買ったのでTB-RX671で触ろうとしています。搭載されている温湿度センサHS3001のデータシートを見たところ、測定開始トリガを掛けるI2Cコマンドは以下の画面コピーのフォーマットになっていて、I2Cのデータライトなのですがデータ数が0の形になっていました。他方、RXスマートコンフィグレータが生成したCGコンポーネントのソースでは、以下の画面コピーの通り、I2C通信API関数内でデータライトのデータ数が0の場合は、何もしない、という処理になっていました。(おそらく、このエラーチェック?は後付の処理で、本来はエラーコードを返すところだけれど、既に戻り値がvoidの関数として規定されていたので、こういう処理になったのだろう、という気がします。)

何か、ひと工夫しないと扱えない、っぽい気配です、、、(だから温湿度センサなのに重厚?ミドルウェアがやたら念入りに用意されていたのかなぁ、、、)

温湿度センサHS3001のデータシートの画面コピー
www.renesas.com/jp/ja/document/dst/hs300x-datasheet


RXスマートコンフィグレータが生成したCGコンポーネントのソースの画面コピー


[関連リンク]

US082-HS3001EVZ 温湿度センサ PmodTM(ルネサス クイックコネクトIoT) 製品ページ
www.renesas.com/jp/ja/products/sensor-products/humidity-sensors/us082-hs3001evz-relative-humidity-sensor-pmod-board-renesas-quick-connect-iot

[追記]

ちなみに、TB-RX671のPmod TMタイプ6Aの標準実装のコネクタの配線ですけど、こういう配線になってました。

TB-RX671の回路図の画面コピー
www.renesas.com/jp/ja/document/sch/target-board-rx671-schematic


TB-RX671 製品ページ
www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rx-32-bit-performance-efficiency-mcus/rtk5rx6710c00000bj-target-board-rx671

Parents
  • チョコです。

    >測定開始トリガを掛けるI2Cコマンドは以下の画面コピーのフォーマットになっていて、I2Cのデータライトなのですがデータ数が0の形になっていました。

    それには、気が付いてRL78のI2CのAPIで何とかできないかと検討したことがありました。

    結論としては、データ数0は受信時のみエラーとしておくことで対応可能でした。

    書き込みでのスレーブアドレス送信後に、送信データ数をチェックしてそこで残りデータ0で通信を終了しすればそれだけで済むはずです。残り0でなければ、データを送信するだけで済みますので。

    追伸

    G14FPBのサンプルコードでHS3001を制御しているものがありました。そこでは以下のように記載されていました。

  • チョコさん、こんにちは。NoMaYです。

    > 追伸
    > G14FPBのサンプルコードでHS3001を制御しているものがありました。そこでは以下のように記載されていました。

    リプライありがとうございます。ということは、以下のアプリケーションノートをRX671へ移植すれば良いのかな、という思惑が浮かび、ダウンロードしてソースを見たところ、チョコさんのIICライブラリスタイルのコード生成機能の初期化処理だけ利用して、後は全て自前で作り込んでいくというスタイルのコードでした。

    シェルティさんがやりたいと言っているのは、FITのAPIを(必要なら)拡張して、薄皮を被せるだけでArduino APIを実装出来るように、ということですね。そうすることで、全てのマイコンでArduino APIが使えるようになるかも?(あと、FITだけでなく、RL78のFITライク検討中新フレームワークも?そして、そのArduino APIもスマートコンフィグレータから生成出来るようになったりするかも???、、、)

    アプリケーションノート RL78/G14 I2C バス制御(Arduino API)

    要旨

    本アプリケーションノートでは、RL78/G14 Fast Prototyping Board (FPB) を用いてArduino 言語のようなプログラム記述でセンサ (HS3001) とLCD 表示器を、I2C バスを介して制御する方法を説明します。

    対象デバイス

    RL78/G14


    PDFファイル
    www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rl78g14-controlling-i2c-bus-arduino-api-rev100

    ZIPファイル
    www.renesas.com/jp/ja/document/scd/rl78g14-controlling-i2c-bus-arduino-api-rev100-sample-code
     

  • チョコです。

    RL78のコード生成の「コード生成プリビュー」で確認してみましたが、IICA0割り込み処理の部分を抜き出してみましたが、下に示す赤い四角で囲んだようにスレーブアドレス送信完了時の割り込みでは、送信データ数をチェックして0ならば、"r_iica0_callback_master_sendend()”関数を呼び出して抜けるようになっている構造は同じです。

    従って、同じように、上側のAPIを少しいじるだけで対応できますよ。

    以上

  • チョコさん、こんにちは。NoMaYです。

    実は、私は、HS3001が人生で2個目のI2Cデバイスなのですが(1個目はRX72N Envision Kit搭載のISL29034ですが)、この測定開始トリガを掛けるI2CコマンドのようにI2Cのデータライトでデータ数が0の形のものは、そこそこ見かけるI2Cコマンドなのでしょうか?

    そこそこ見かけるものであるなら、RXスマートコンフィグレータのCGコンポーネントで受け付けるようにして欲しいところですが、世のなか広しとは言え、このHS3001(とそのファミリ製品)ぐらいであるなら、自前で何とかするのが妥当なところなのでしょう、とも思うのです。

    #RX Driver PackageでHS3001制御ミドルウェア(FITと共存するFSP互換ミドルウェア)が提供されていることは知っていて、それでもちょっと思ったことです。

Reply
  • チョコさん、こんにちは。NoMaYです。

    実は、私は、HS3001が人生で2個目のI2Cデバイスなのですが(1個目はRX72N Envision Kit搭載のISL29034ですが)、この測定開始トリガを掛けるI2CコマンドのようにI2Cのデータライトでデータ数が0の形のものは、そこそこ見かけるI2Cコマンドなのでしょうか?

    そこそこ見かけるものであるなら、RXスマートコンフィグレータのCGコンポーネントで受け付けるようにして欲しいところですが、世のなか広しとは言え、このHS3001(とそのファミリ製品)ぐらいであるなら、自前で何とかするのが妥当なところなのでしょう、とも思うのです。

    #RX Driver PackageでHS3001制御ミドルウェア(FITと共存するFSP互換ミドルウェア)が提供されていることは知っていて、それでもちょっと思ったことです。

Children
  • チョコです。

    I2CではシリアルEEPROMから始まり、BME180、BME280、BMP280、HDC1080、照度センサなどを使いましたが、スタンバイ解除にデータ数が0のデータライトを使うものはありませんでした。(これ以外にかふぇルネで、他の人の開発をサポートしてきていますので2桁にはなっていると思います。)

    ただ、データ数が0の書き込みはI2Cの処理としては禁止されてはいないし、処理自体も矛盾しません。私のライブラリでは、転送起動時のデータ数のチェックはかなり前からやっていないですね。

    受信時のデータ数の0はI2Cバスとしては、無理があるので、これだけはチェックしといた方がいいかもしれません。

    以上