RX71Mでe2-studio用のopenCVを使いたい

はじめまして、yamayamaと申します。

RX71Mというマイコンのプログラムをe2-studioで作成しています。

画像処理のためにopenCVを実装したいと思っているのですが、

RX71Mでも使うことはできるのでしょうか?

(RZ用のopenCVは提供されているようですが、これを使うことができればと思っています)

ほかにRX71Mで使える画像処理ライブラリがあればご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children
  • Yamamotoさん、アドバイスありがとうございます。

    OpenCVの本家では、組み込みのARMでも動作するとのことなのでRXでも試してみたいと思います。

    アルファプロジェクトさんのサンプルプログラムから調査する方法も確認してみます。