はじめまして、yamayamaと申します。
RX71Mというマイコンのプログラムをe2-studioで作成しています。
画像処理のためにopenCVを実装したいと思っているのですが、
RX71Mでも使うことはできるのでしょうか?
(RZ用のopenCVは提供されているようですが、これを使うことができればと思っています)
ほかにRX71Mで使える画像処理ライブラリがあればご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
RZ用はGR-LYCHEE用のライブラリのことですよね?https://www.renesas.com/jp/ja/products/gadget-renesas/boards/gr-lychee/lychee-project-image-process-opencvRXマイコン用に移植した人がいるかわかりませんが、OpenCVはCで書かれているので組み込みシステムへの移植は頑張れば可能だと思います。それについては本家で言及されています。ARM系はすんなり動くと思います。https://opencv.org/platforms/アルファプロジェクトさんが販売しているAP ~RX 71M-0Aにはカメラインタフェースがついているのでその辺のサンプルから画像処理ライブラリの紹介に辿り着けるかもしれません。
Yamamotoさん、アドバイスありがとうございます。
OpenCVの本家では、組み込みのARMでも動作するとのことなのでRXでも試してみたいと思います。
アルファプロジェクトさんのサンプルプログラムから調査する方法も確認してみます。