こんにんちは。初の質問失礼します。
今、RL78/G14とTeraTermで,マイコンからTeraTermにバイナリデータを送信するということを行おうとしています。
具体的には、"0x21"~"0x7E"までを送信し、TeraTermに送信し、対応するデータを表示させたいと考えています。
初めて数か月なので、よろしければ具体的なコーディング、又は参考サイトやページを教えて頂けると幸いです。
わわいです。
そこらへんは、ルネサスのサイトに行って、そのCPUの名前で検索すれば、ドキュメントやらサンプルコードやらが出てくると思います
とりあえずはそれらを一通り読んで理解して、テキストデータの通信ができる様になることを目指しましょう。
それでも、自動生成やサンプルコードを組み合わせれば自分ではコードを書かずとも実現できると思います。
チョコ様へ
自宅PCが壊れていた為、大変返信遅くなりました。申し訳ありません…。仕事用PCからで失礼します。
自宅PCが壊れていた為、長いこと着手できませんでしたが、先ほど、無事解決いたしました。
お力添え、ありがとうございます。本当に助かりました。