いつもお世話になっております。初心者です。よろしくお願いします。
今、e2studio で emWin FIT を導入して LCD を操作するプロジェクトを作成しているのですが、問題が二つあって困っています。
(1) ビルドすると 「r_sci_rx_pinset.h」を開けないエラーが発生します。ワークスペースに存在しないようです。例えば「r_emwin_rx_if.h」や「r_gpio_rx_if.h」は存在します。当初エラーが出ていた「r_sci_rx_if.h」もコンポーネントの追加から「SCI Driver」を追加することで解決しました。しかし、「r_sci_rx_pinset.h」はどのコンポーネントを追加すればよいか分かりませんでした。どのコンポーネントを追加すれば解決するのでしょうか?あるいは何か別の手段が必要でしょうか?とある生成AI に聞いたら、代わりに「r_sci_rx_config.h」を使うことを勧められましたが別のエラーが出てうまくいきません(そうすることが正しいのかも分からず・・・)。
(2)プロジェクトの新規作成ができなくなりました。新しく作り直そうと思って新しいフォルダを作成し、作成したフォルダをワークスペースとして e2studio を起動し、新しいプロジェクトを追加しようとしましたが「終了」ボタンを押しても何も反応がなく、いつまでたっても新しいプロジェクトが生成されませんでした。ボタンは有効になっています(グレーアウトしていません)。e2studio の更新情報があったので更新→終了→再度起動でもダメでした。ファイル>新規>C/C++プロジェクト>GCC for RX C/C++ Executable Project>プロジェクト名:dmy、デフォルト・ロケーションを使用(半角英数と_のみのパス)>言語:C、ツールチェーン:GCC for Renesas RX Ver.8.3.0.202305、RTOS:None Target Board:Custom、ターゲットデバイス:R5F566TKCxFB>Use Smart Configurator>ライブラリソース:Newlib、ライブラリタイプ:Pre-Buildで [終了] です。どこかで何かやらかしているのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありません。泥沼にはまっています。どこかですでにどなたかが質問されているかもしれません。ですが、ちょっと探しましたが解決策が見つかりませんでした・・・。
お手数ですが、どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。
パソコンを再起動してから新規プロジェクト作成は試されましたか?本題と関係ないですがGCCは新しいもの
がありますよ。https://llvm-gcc-renesas.com/ja/rx-download-toolchains/
Shoji Yamamoto 様Reply ありがとうございます。PC 再起動、シャットダウンからの再度起動 でもダメだったのでe2studio のアンインストール → 最新バージョンのインストール を行いました。無事に新規プロジェクト作成できるようになりました!(GCC もあたらしくなりました)
ヒントをいただき、ありがとうございます。