e2studio でヘッダファイルが見つからない/新規作成できない

いつもお世話になっております。初心者です。よろしくお願いします。

今、e2studio で emWin FIT を導入して LCD を操作するプロジェクトを作成して
いるのですが、問題が二つあって困っています。

(1)
ビルドすると 「r_sci_rx_pinset.h」を開けないエラーが発生します。
ワークスペースに存在しないようです。
例えば「r_emwin_rx_if.h」や「r_gpio_rx_if.h」は存在します。
当初エラーが出ていた「r_sci_rx_if.h」もコンポーネントの追加から「SCI Driver」
を追加することで解決しました。
しかし、「r_sci_rx_pinset.h」はどのコンポーネントを追加すればよいか
分かりませんでした。
どのコンポーネントを追加すれば解決するのでしょうか?
あるいは何か別の手段が必要でしょうか?とある生成AI に聞いたら、代わりに
r_sci_rx_config.h」を使うことを勧められましたが別のエラーが出てうまく
いきません(そうすることが正しいのかも分からず・・・)。

(2)
プロジェクトの新規作成ができなくなりました。
新しく作り直そうと思って新しいフォルダを作成し、作成したフォルダをワーク
スペースとして e2studio を起動し、新しいプロジェクトを追加しようとしましたが
「終了」ボタンを押しても何も反応がなく、いつまでたっても新しいプロジェクト
が生成されませんでした。ボタンは有効になっています(グレーアウトしていません)。
e2studio の更新情報があったので更新→終了→再度起動でもダメでした。
ファイル>新規>C/C++プロジェクト>GCC for RX C/C++ Executable Project
>プロジェクト名:dmy、デフォルト・ロケーションを使用(半角英数と_のみのパス)
>言語:C、ツールチェーン:GCC for Renesas RX Ver.8.3.0.202305、RTOS:None
 Target Board:Custom、ターゲットデバイス:R5F566TKCxFB
>Use Smart Configurator
>ライブラリソース:Newlib、ライブラリタイプ:Pre-Build
で [終了] です。どこかで何かやらかしているのでしょうか。

基本的な質問で申し訳ありません。泥沼にはまっています。
どこかですでにどなたかが質問されているかもしれません。
ですが、ちょっと探しましたが解決策が見つかりませんでした・・・。

お手数ですが、どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

Parents Reply
  •  様
    Reply ありがとうございます。
    PC 再起動、シャットダウンからの再度起動 でもダメだったので
    e2studio のアンインストール → 最新バージョンのインストール を行いました。
    無事に新規プロジェクト作成できるようになりました!
    (GCC もあたらしくなりました)

    ヒントをいただき、ありがとうございます。

Children
No Data