お世話になっております。
初心者です。
開発環境は以下です。
Renesas e² studio: Version: 2024-01.1 (24.1.1)Target Board for RX651N(V1.12)(640kB)
やりたいこと:ヒープサイズを大きくしたい
詳細:
新規作成ー>Renesas Rx C Project->Gcc for renesas Rx C/C++ Executable Project -> Gcc for Renesas Rx (8.3.0.202311), target board = Target Board for RX651N -> HW Debug(E2 Lite)
-> Use Smart Configurator -> Bare Metal Blinky
で新規プロジェクトを作成しました。
その後、
{project_name}.scfgをダブルクリックし、スマートコンフィグレータパースペクティブ→コンポーネント→Startup→ジェネリック→r_bsp
からスタックサイズやHeap Sizeの変更ができることは理解したつもりでおります。
本ボードは640kBのメモリを持っていますが、Heap Sizeを0xFFFFより大きくするとコンパイル時にregion `RAM' overflowed by ** bytes
等のエラーがでます。
メモリ使用量ビューにて確認すると、RAM2が0%となっており、RAM(256kB)の場所にしかアクセスできていないように思います。
何処か他で設定が存在するのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
リーマさん
RX65NはRAMが飛び地で2つあり、これらの合計が640KBなのでエラーが出ているのだと思います。
RAM2にHeapの領域を持って行く必要があります。 .ldファイルを加工してみてください。
PONSUKEさま
ご回答ありがとうございます。
linker_script.ldを編集し、メモリ使用量ビューでRAM2が増加することを確認できました。
具体的には
.bss :
{*中略*
} > RAM2 AT>RAM2
とすることでうまくいけた?ように思います。
これから動作確認させていただきます。またお聞きすることもあるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。