HEAPサイズの増加

お世話になっております。

初心者です。

開発環境は以下です。

Renesas e² studio: Version: 2024-01.1 (24.1.1)
Target Board for RX651N(V1.12)(640kB)

やりたいこと:ヒープサイズを大きくしたい

詳細:

新規作成ー>Renesas Rx C Project->Gcc for renesas Rx C/C++ Executable Project -> Gcc for Renesas Rx (8.3.0.202311), target board = Target Board for RX651N -> HW Debug(E2 Lite)

->  Use Smart Configurator ->  Bare Metal Blinky

で新規プロジェクトを作成しました。

その後、

{project_name}.scfgをダブルクリックし、スマートコンフィグレータパースペクティブ→コンポーネント→Startup→ジェネリック→r_bsp

からスタックサイズやHeap Sizeの変更ができることは理解したつもりでおります。

本ボードは640kBのメモリを持っていますが、Heap Sizeを0xFFFFより大きくするとコンパイル時に
region `RAM' overflowed by ** bytes

等のエラーがでます。

メモリ使用量ビューにて確認すると、RAM2が0%となっており、RAM(256kB)の場所にしかアクセスできていないように思います。

何処か他で設定が存在するのでしょうか?

 

どうぞよろしくお願いいたします。

Parents
  • リーマさん

    RX65NはRAMが飛び地で2つあり、これらの合計が640KBなのでエラーが出ているのだと思います。

    RAM2にHeapの領域を持って行く必要があります。 .ldファイルを加工してみてください。

  • さま

    ご回答ありがとうございます。

    linker_script.ldを編集し、メモリ使用量ビューでRAM2が増加することを確認できました。

    具体的には

    .bss :

    {*中略*

    } > RAM2 AT>RAM2

    とすることでうまくいけた?ように思います。

    これから動作確認させていただきます。またお聞きすることもあるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

Reply
  • さま

    ご回答ありがとうございます。

    linker_script.ldを編集し、メモリ使用量ビューでRAM2が増加することを確認できました。

    具体的には

    .bss :

    {*中略*

    } > RAM2 AT>RAM2

    とすることでうまくいけた?ように思います。

    これから動作確認させていただきます。またお聞きすることもあるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

Children
No Data