R5F10Y46 PWM出力

40kHz・DUTY50%の出力をTO01ポートより出力しその反転信号をTO02ポートより出力するために

CS+の設定をTO01ポートはアクティブハイ、TO02ポートはアクティブロウに設定しています。

PWMを出力している時は、目的の反転信号を出すことができたのですが、PWM出力を止めた

ときにTO02が、ハイになります。これをLOWにするためにはどのようにすればよいのでしょうか。

Parents Reply Children