40kHz・DUTY50%の出力をTO01ポートより出力しその反転信号をTO02ポートより出力するために
CS+の設定をTO01ポートはアクティブハイ、TO02ポートはアクティブロウに設定しています。
PWMを出力している時は、目的の反転信号を出すことができたのですが、PWM出力を止めた
ときにTO02が、ハイになります。これをLOWにするためにはどのようにすればよいのでしょうか。
tomo様
http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum18/2227/rl78-g12-pwm
過去のこの投稿は参考にならないでしょうか?