シリアルインターフェイスIICAでデータを取得できません

ボッシュさんのBMP180 気圧センサで気温のデーターを取得しようとしているのですが、うまくいきません。
ご指導お願いします。個人的には下のコードで、パソコンの方でなにか数字がでると思っているのですが、000でした。
抵抗値か転送クロックに問題があるように思っています。よろしくお願いいたします。

 

環境
e2 studio Version:5.3.1.002 評価期間の有効期限が切れています。
RL78/G10+E2 Lite

 

周辺機能の設定の転送クロックは100000です。

抵抗は5kΩ位です。

 

/* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
char buf[256]="";
char data[10]="";
unsigned long millisec;
void sleep(long i_end_millisecond);
void uart(void);
/* End user code. Do not edit comment generated here */ 

 

static void R_MAIN_UserInit(void)
{
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    EI();
    R_UART0_Start();
    buf[0]=0xF4;
    buf[1]=0x2E;
    buf[2]=0x00;
    R_IICA0_Master_Send(0xEE, (uint8_t *)buf, 2,20);
    sleep(20);
    while (1U){
        //R_UART0_Receive((uint8_t *)rx_buf,10);
     uart();
     sleep(10);
    }
    R_UART0_Stop();
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
}
/* Start user code for adding. Do not edit comment generated here */
void uart(void){
    int i;
    R_IICA0_Master_Receive(0xEF, (uint8_t *)buf,256,20);
    for(i=0;i<256;i++){
     if((i%8)==7){
      sprintf_tiny(data,"%03d,%03d\n ",i,buf[i]);
     }else{
      sprintf_tiny(data,"%03d,%03d ",i,buf[i]);
     }
    //R_UART0_Send((uint8_t*)message,strlen(message));
    R_UART0_Send((uint8_t*)data,10);
    sleep(15);
   }
}
Parents
  • IICの送受信の経験は有りますか?
    IICの信号の中身の意味は分かってますか?
  • シリアルアレイユニットのIIC00で表示器に文字を出したことがあります。
  • チョコです。
    以前サンプルプログラム等に書きましたが,I2Cバスでの通信はスレーブに合わせる必要があります。おそらく,表示器では,コマンドと表示データの書き込みだけで済んだのではないかと思います。(要は,単に送信していれば済んだ?)
    ところが今回のスレーブは,読み出し(受信)が必要になるので,表示器よりは一段難しくなります。
    I2C通信では,マスタはスレーブの動作に合わせた通信を行う必要があります。つまり,スレーブの通信仕様をきちんと理解するのが肝要です。

    実際のプログラムのプロジェクト・ファイルでアップしてもらえれば,具体的に問題点を指摘できるのですが。
  • 自分の出した信号を自分で受け取るループバック・プログラムを作った事は有りますか?
     書き込みを見ると、何処かからソフトをコピーして使っているだけと言う感じがします。
     基礎的な送信と受信のプログラムを作った経験が無いと、調べようが有りません。
     オシロで波形を見ても仕組みが分からなければ、相手側が受信したのかが分かりません。
     データ数が多いと、オシロで見てもデータの区切りが良く分かりません。
     それならばクロック周期を切りの良い値にすれば計測しやすいだろうとアドバイスできます。
     コネクタを抜いて切断しても波形の最後のところに変化が無ければ、相手は受信していないと判断できます。
  • ループバックの経験はないです。石は2つあるので、挑戦したいと思います。
  • チョコです。
    止めた方がいいと思います。
    通常,ループバックはUARTなどで行いますが,I2Cでは不確実なもの同士を接続しても混乱が広がるだけです。
    接続するなら,動作が確認されたものにすべきです。
    なお,IICA0は自分で送信した情報を同時に受信もおこなっているので,そのままでループバックしているのと
    同じになっています。

    BMP180のようにレジスタアドレスを指定してアクセスするタイプのスレーブを制御するマスタ(テストプログラム)を
    作成したことがありますが,使用したデバイスはRL78/G13でRL78/G10とは機能が異なるので,そのままでは動作
    しません。イメージ的には,以下のアプリケーションノートのRL78/I1DのIIC00をRL78/g13のIICA0に変更したものです。
    ANの「5.6.15 RAM からのデータ受信」で説明しているg_iic_get_data ()関数が参考になるかと思います。

    www.renesas.com/.../r01an3288jj0100-rl78i1d.pdf
  • >止めた方がいいと思います。
    >通常,ループバックはUARTなどで行いますが,I2Cでは不確実なもの同士を接続しても混乱が広がるだけです。

     「ループバック」と言うのが良くなかったかも知れない。言いたいのは相手が既製品で無く、送信側受信側とも自分の作ったプログラムで試験し、送信受信が思った通りに動く事をまず確立しましょうと言う事です。
  • チョコです。
    >言いたいのは相手が既製品で無く、送信側受信側とも自分の作ったプログラムで試験し、送信受信が思った通りに動く事をまず確立しましょうと言う事です。
    それで,一番苦労しました。おかしいときに,原因を絞り込む必要があるわけですが,I2Cバスはマスタとスレーブの
    両方がきちんとしていないと正常にやり取りできません。そんな時に,片方だけ確実なものがあれば,それに対して
    反対側だけをデバッグすることで,絞り込みができます(それでも仕様はきちんと理解していないとダメですが)。
    両方を同時にやってしまうと,仕様を逸脱したものができることがあり,お互いの間では通信できても,他には流用
    できないことがあります(以前ののアプリケーションノートのプログラムがそうでした)。
    と,言うことでできるだけ,きちんとしたものに合わせていくようにしています。
  • わわいです
    まー、やっぱSCLとSDAをオシロで見ながらデバッグしないとどーしよーもないってことで。。
    #そして最初に戻ると
  • 最初に戻る前に寄り道をさせて頂きます。
    イチゴのようなのでi2cをdetectするようなことをしたいです。さっと環境作れないので確認していないのですがコマ
    ンドのi2cdetecです。けっこう色々なスレーブを見つれたと思います。

    こんなかなと思い作成して見ましたがダメでした。ご指導お願いします。

    /* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
    char buf[256]="";
    char data[10]="";
    unsigned long millisec;
    void sleep(long i_end_millisecond);
    void i2cfind(void);
    /* End user code. Do not edit comment generated here */

     

     void i2cfind(void){
     int ad;
     MD_STATUS status;
     for(ad=0;ad<1024;ad++){
      buf[0]=0x05; //ENQ?
      buf[1]=0x00;
      status=R_IICA0_Master_Send((uint8_t)ad,(uint8_t *)buf, 1,(int8_t)100);
      sleep(10);
      if( status==MD_OK ){
       sprintf_tiny(data,"%04d OK ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }else{
       sprintf_tiny(data,"%04d NG ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
      if((ad%6)==0){
       sprintf_tiny(data,"\n");
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
     }
    }

     

    環境
    e2 studio Version:5.3.1.002 評価期間の有効期限が切れています。
    RL78/G10 16ピン+E2 Lite

Reply
  • 最初に戻る前に寄り道をさせて頂きます。
    イチゴのようなのでi2cをdetectするようなことをしたいです。さっと環境作れないので確認していないのですがコマ
    ンドのi2cdetecです。けっこう色々なスレーブを見つれたと思います。

    こんなかなと思い作成して見ましたがダメでした。ご指導お願いします。

    /* Start user code for global. Do not edit comment generated here */
    char buf[256]="";
    char data[10]="";
    unsigned long millisec;
    void sleep(long i_end_millisecond);
    void i2cfind(void);
    /* End user code. Do not edit comment generated here */

     

     void i2cfind(void){
     int ad;
     MD_STATUS status;
     for(ad=0;ad<1024;ad++){
      buf[0]=0x05; //ENQ?
      buf[1]=0x00;
      status=R_IICA0_Master_Send((uint8_t)ad,(uint8_t *)buf, 1,(int8_t)100);
      sleep(10);
      if( status==MD_OK ){
       sprintf_tiny(data,"%04d OK ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }else{
       sprintf_tiny(data,"%04d NG ",ad);
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
      if((ad%6)==0){
       sprintf_tiny(data,"\n");
       R_UART0_Send((uint8_t*)data,strlen(data));
       sleep(15);
      }
     }
    }

     

    環境
    e2 studio Version:5.3.1.002 評価期間の有効期限が切れています。
    RL78/G10 16ピン+E2 Lite

Children
  • チョコです。
    I2Cバスでは,スレーブアドレスの上位4ビットが0b0000と0b1111は拡張コードとして,通常のI2Cスレーブは
    存在しないはずです。通常EEPROM等は0b1010xxxが使われていますし,BMP180は通常の7ビット・アドレスの
    最後の0b1110111を使っています。
    また,10ビット・アドレスと言うことで,0~1023を指定されようとしていますが,通常の7ビット・アドレスと10
    ビット・アドレスはアドレス指定が異なります。少なくともコード生成は10ビット・アドレスには対応していません。
    通常のデバイスは殆ど7ビット・アドレスです。(10ビット・アドレスはスレーブアドレス部が0b11110xxで,最初の
    データが下位8ビット分のアドレスになるので,やり方はレジスタ・アドレスを指定するのににていますが。)
    今,RL78/G13用のプログラムをRL78/G10に移植中しています。環境が揃わないので,プログラムの移植だけに
    なりますが,本日中には何かアップできると思います。

  • RL78G10_IICA0.zip

    チョコです。

    サンプルプログラム等の「IICマスタ(RL78/G13版)改」はコード生成を初期化だけに使用し,I2Cの実際の処理部はライブラリとしてr_iic_lib.c(及びr_iic_lib.h)として独立させています。これをRL78/G10に書き換えてみました。

    変更点:

    ・割り込みベクタを定義しているpragma指令からレジスタ・バンクを削除

    ・IIC_TM03_init関数のTMR03レジスタをTMR03Lに変更

    これをr_cg_main.cの中で使ったg_IIC_put_data関数とg_IIC_get_data関数でレジスタを内蔵したスレーブ用のアクセス関数(スレーブ・アドレスとレジスタ・アドレスを指定した書き込み関数と読み出し関数)です。ついでに,16ビットのデータの読み出し関数まで作ってみました。余計な処理はできるだけ削除したり,変更しています。まだ,ワーニングは消えていませんが,エラーがなくなったのでアップしておきます。参考にしてください。

  • RL78G10_IICA0_rev2.zip

    チョコです。

    BMP180関係の定数の定義が間違えていた(入れ替わっていた)ところを修正し,温度を読み出す部分を関数にしてしまいました。

    また,前回出ていたワーニングを消すために関数の引数の部分を変更しました。

    BMP180のデータシートを見ると,計測した結果をEEPROMのデータを使って計算することで,0.1℃単位で温度が得られるとのことなので,温度計算に必要なパラメータをEEPROMから最初に読み出すようにしています。ただし,計算はやっていませんが。

    動作確認はしていませんが,I2Cバスの制御はこんな感じです。一応これで試してみてください。

  • ご指導ありがとうございます。
    サンプルコードをe2-studioのインポートで読み込むとエラーがでました。

    解決には時間がかかりそうです。

  • チョコです。
    以前インストールしたままになっていたe2-studioでインポートをやってみました。
    インポートは指定された手順でやればできました。インポート自体はバージョンの関係でいくつか
    ワーニングが出ましたが,結果としてできたようです。しかし,そのままビルドしたらコード生成した
    だけの部分で2重定義でビルドエラーになったのでそこでやめました。
    やり方に問題があるのではないですか。
    (使用している環境がモバイルノートなので,画面が小さくてe2-studioはとても使う気にならないので,
    ビルドエラーが出た段階でやめました。)

    プロジェクトをそのままインポートするのがNGなら,e2-studioに新しいプロジェクトを作って,そこに
    IICA0関係のファイルをマージすることも考えられます。
  • つくたろうさん、こんにちは。NoMaYです。

    チョコさんの手元ではCS+のプロジェクトをe2 studioにインポート出来たとのことですが、つくたろうさんの手元では結局出来なかったということになりますか?

    [メモ]

    今の私はBMP180について初心者なのでGoogle検索で見付けた頁へのリンクを色々貼らせて貰いました。

    BMP180

    BMP180製品ページ - Bosch

    BMP180データシートPDF - Bosch

    使用例

    STM32L / Barometer (Bosch BMP180) on (GCC + OpenOCD) with PN2 - JH1PJL Homepage - 個人HP
    ロジアナでの信号データあり

    RL78/G13でBMP180 温度、圧力センサーの値を読む - RVF/RC45 blog - 個人Blog
    GNURL78で独自C++クラスを設計 (GitHubにて公開)

    Arduino Pro Mini+BMP180でI2Cを試す - hnw - Qiita個人投稿

    気圧センサーbmp180をテストする - A V R 試 用 記 (別館) - 個人HP

    Raspberry Pi + 温度センサーで部屋の温度を測る - Nyanchew's Digital Life - 個人Blog

    Google検索

    ボッシュ BMP180
    BMP180搭載モジュールはスイッチサイエンスや共立エレショップやaitendoで購入可能
    一世代前のBMP085搭載モジュールは秋月電子で購入可能

  • インポートはできませんでした。ただし、新しくプロジェクトを作ってマージはまだ試していません。
  • つくたろうさん、こんにちは。

    分かりました。CS+のプロジェクトをe2 studioへインポート出来ず(チョコさんの手元では出来たとのことなのでチョコさんも言っているようにインポートのやり方を間違えたということになりそうですね)、なので、ビルドも出来ず、試すことも出来なかった、というところですね。では、また暫く待って頂けますか? どうも、チョコさんの話しからすると、例えインポート出来てもビルド出来ないという問題(その問題はルネサス責任の問題かも)があるようですので、ちょっと私の方でひと晩ほど調べてみます。

    つくたろうさんwrote: said:
    インポートはできませんでした。ただし、新しくプロジェクトを作ってマージはまだ試していません。[引用終]
  • つくたろうさん、すみません、遅くなりました。(文中の表記次第で投稿出来なくなる不思議な現象に遭遇して手間取ってしまいました。)

    チョコさんのCS+のプロジェクトをe2 studioのプロジェクトに変換したZIPファイルを作りました。以下の(1)の画面コピーのようにしてインポートしてみて貰えませんか? (本来、CS+のプロジェクトをe2 studioにインポートするには以下の(3)の画面コピーのようにしてインポートするものなのですが、今回のプロジェクトでは幾つか落とし穴があって、まずは私の方でプロジェクトを変換したものを添付することにしました。なお、落とし穴については、別スレッドにして後で投稿しようかと思っています。) (あと、出来ればつくたろうさんと同じV5.3.1.002のe2 studioでやりたかったのですが、V5.4.0が既にリリースされたせいなのか入手出来ませんでしたので、手元のV5.3.0.023でやりました。また、ビルド出来ることの確認も当方固有の事情でCC-RL V1.01でやっています。)

    RL78G10_IICA0_rev2_for_e2.zip
    補足: ソースファイルを<プロジェクトフォルダ>直下から<プロジェクトフォルダ/src>の下へ移動させています。
    理由: e2 studioのコード生成機能のソースファイル生成先フォルダが<プロジェクトフォルダ/src/cg_src>固定になっている為。

    (1) e2 studioのプロジェクトをアーカイブしたものをe2 studioにインポートする




    (2) インポート結果とビルド結果(但し当方固有の事情でCC-RL V1.01でビルドしています)




    (3) CS+のプロジェクト(アーカイブされたままでは駄目)をe2 studioにインポートするには





    [追記]

    つくたろうさんのところで画像が表示されないようなので、上の6枚の画像(pngファイル)だけを固めたZIPファイルも添付しておきます。(もうブラウザで見られるようになっていれば良いのですが、、、)

    RL78G10_IICA0_20170419_images.zip

  • e2 studioのverは5.4.0.015です。CC-RLは?という環境です。
    私のブラウザの設定か調査中なのですが、画像とかがでてこないです。